请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 大家好、
客户反馈他们使用直流3500V (60秒)来测试 ISO7721DR 的最大瞬态隔离、他们发现一些芯片已损坏。 (测试120芯片、8芯片损坏、VCC 接地短路)
我在数据表中看不到最大瞬态隔离直流电压 Vdc。 我刚刚看到 Vpk=4242V、这是最大瞬态隔离电压
您对此案例有什么建议吗? 为什么有些芯片损坏了? 它可以承受 直流3500V/60秒吗?
感谢您的帮助!