This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DR 的最大瞬态隔离直流电压是多少

Guru**** 2538190 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/728958/iso7721-what-is-the-maximum-transient-isolation-dc-voltage-of-iso7721dr

器件型号:ISO7721

大家好、

    客户反馈他们使用直流3500V (60秒)来测试 ISO7721DR 的最大瞬态隔离、他们发现一些芯片已损坏。 (测试120芯片、8芯片损坏、VCC 接地短路)

 我在数据表中看不到最大瞬态隔离直流电压 Vdc。 我刚刚看到 Vpk=4242V、这是最大瞬态隔离电压

您对此案例有什么建议吗? 为什么有些芯片损坏了? 它可以承受 直流3500V/60秒吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISO7721应能够承受高达4242 Vdc 的电压、而不会出现任何问题。 事实上、这些器件的直流耐受能力比交流耐受能力强得多。  在60秒内、3500Vdc 的隔离栅不应击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    当器件在60秒内提供4242 Vdc 时、您是否有一些测试结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们已经使用远高于4242 Vdc 的直流电压测试了这种隔离技术、几个月内(不仅仅是60秒)没有出现任何故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、
    很了解这里!
    请问您如何进行测试? 我想与客户分享正确的测试方法!
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    下面的 TI 应用报告对高压测试方法进行了说明:
    www.ti.com/.../slla197a.pdf

    测试设置如本应用报告的图2所示。