Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 Thread 中讨论的其他器件: ISO1211
您好!
是否有适用于 ISO1211和 ISO1212的可靠性 FIT 数据?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
罗纳德
以下是下表中所示的 ISO121x 的适用性。 如有任何疑问、请告知我。
|
|
MTBF/FIT |
MTBF/FIT 支持数据 |
|||||||
|
器件型号 |
MTBF |
时基故障 |
使用温度(°C) |
会议级别(%) |
活化能(eV) |
测试温度(°C) |
测试持续时间(小时) |
样本大小 |
失败 |
|
ISO121x |
2.02E+09 |
0.5. |
55 |
60 |
0.7. |
125. |
1000 |
47098 |
0 |
尊敬的、
Lucas Schulte