This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:可靠性数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/728074/iso1212-reliability-data

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

您好!

是否有适用于 ISO1211和 ISO1212的可靠性 FIT 数据?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    以下是下表中所示的 ISO121x 的适用性。 如有任何疑问、请告知我。

     

     

    MTBF/FIT

    MTBF/FIT 支持数据

    器件型号

    MTBF

    时基故障

    使用温度(°C)

    会议级别(%)

    活化能(eV)

    测试温度(°C)

    测试持续时间(小时)

    样本大小

    失败

    ISO121x

    2.02E+09

    0.5.

    55

    60

    0.7.

    125.

    1000

    47098

    0

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    谢谢!

    此致