This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:关于布局示例原理图

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/726793/iso7842-about-layout-example-schematic

器件型号:ISO7842

您好!

图21中有一个原理图示例。 垂直方向有10密耳、40密耳和10密耳的数字。

这些数字用于维持高速数据的阻抗、而不是用于隔离栅。 如果我们可以控制阻抗、则可以更改距离。 我的理解是否正确?

在图21中、IC 下方有一个缝隙。 是否需要此缝隙? 如果是、是为了保持爬电距离吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    ISO7842数据表图21中给出的 PCB 层之间的间距值仅为示例值、不是计算值。 正如您提到过的、这些数字与隔离栅无关、客户可以选择 PCB 层之间的间距以最符合其要求。

    没错、缝隙是增加 PCB 的爬电距离。 大多数 TI 隔离器属于材料组 I 类型、因此在给定爬电距离下支持非常高的隔离规格。 虽然材料组中的 PCB 材料通常较低、但客户可能需要比 ISO7842更高的 PCB 爬电距离才能支持 ISO7842的完全隔离规格。 如果客户应用程序隔离要求不需要缝隙、则无需创建缝隙。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao