This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760F/SSOP 放大器;ISO7240MDW 差动

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/725723/iso7760-iso7760f-ssop-iso7240mdw-diff

器件型号:ISO7760

你(们)好,先生

我设计了一款旧设计为 ISO7240的电池测试仪、

新设计,我使用 ISO7760F,但测试中出现了一些数据错误

您是否可以指示差异? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当然、我们很乐意在这里为您提供帮助。 您是否有简化的方框图或原理图以及设置详细信息可供分享、以帮助我们进行调试?

    7240M DW 是一款较旧的高速、低延迟4通道数字隔离器。  M 器件 使用 CMOS 阈值、可在高达150Mbps 的速率下运行。

    ISO7760属于较新的6通道系列、可实现100Mbps 的速率。 也使用 CMOS 阈值、但一些功耗规格和时序规格不同。 它还在内部使用不同的信号架构[仍使用电容隔离]。

    我在前面提到的封装版本中查看了两个器件的引脚分配,您需要了解一些引脚分配差异。 关键是7240M 上的接地引脚放置和使能引脚存在、这在7760器件中不存在。

    此外、您还将使用 ISO7760FF 版本具有失效防护低输出。 这意味着、当不存在输入信号或输入电源 Vcc1不存在时、输出将默认为逻辑低电平。 在这种情况下、如果您希望输出默认为高电平、则可以仅选择7760/SSOP (器件型号中没有 F)

    此致、

    Abhi