Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 我注意到、在其中一个参考设计中、您将 ISO1212上驱动 LED 的输出电流限制为1.7mA。 但我在数据表中找不到输出电流限制。 数据表中的参数是什么、或者驱动参考设计等 LED 的输出电流限制是多少?
谢谢、
-Tim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.