This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:输出电流限制(针对 LED)

Guru**** 2767135 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/709774/iso1212-output-current-limit-for-leds

器件型号:ISO1212

我注意到、在其中一个参考设计中、您将 ISO1212上驱动 LED 的输出电流限制为1.7mA。  但我在数据表中找不到输出电流限制。 数据表中的参数是什么、或者驱动参考设计等 LED 的输出电流限制是多少?

谢谢、

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    您所指的是哪种参考设计? 您是指数据表图26中的 LED 驱动应用电路吗? 此外、ISO1212的最大绝对输出电流为15mA。 LED 的电流限制通常由电流限制电阻器实现、如图26所示。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我一段时间没有听到你的声音。 您是否能够解决您的问题?

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我一段时间没有听到你的声音、我正在关闭这个话题。 如果您有任何疑问、请创建新主题。

    尊敬的、
    卢卡斯