Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 Thread 中讨论的其他器件: ISO1211
我的客户希望找到负输入或正输入为24V 且低于要求的数字输入:
测试完成后、ISO1212似乎无法提供-24V 输入、对吧? 任何权变措施解决方案。 请在此处找到 schmatic。
延迟时间<3uS
2.支持 COM 0V 或24V
3.符合 IEC61131-2类型标准