Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1, ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1540-Q1 主题中讨论的其他器件: ISO1540
您好!
我的客户正在使用 ISO540 - Q1设计 I2C、
与器件规格相比、器件的裕度更小。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1, ISO1540
您好!
我的客户正在使用 ISO540 - Q1设计 I2C、
与器件规格相比、器件的裕度更小。
由于第2侧的器件容量限制为400pF、我们认为通过替换第1侧和第2侧、可以确保容量裕度。
将 I2C 主机(主设备)连接到2侧是否正常?
客户认为 ISO 1540 - Q 1没有问题、因为 CLK 和数据是双向的。
感谢你的帮助。
此致、Orobanco