This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:连接到1侧和2侧

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/670353/iso1540-q1-connection-to-side-1-and-side-2

器件型号:ISO1540-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好!

我的客户正在使用 ISO540 - Q1设计 I2C、
与器件规格相比、器件的裕度更小。

请告诉我 、他们是否可以通过以下方式避免这种情况?
器件:ISO 1540-Q1
规格:I2C 端口输入容量限制 SIDE1=最大40pF
规格:I2C 端口输入容量限制 Side2=最大400pF      

客户设计值:端口理论值的输入容量
第1侧:37.4pF (器件36pF、模式1.4pF)
第2侧:8.4pF (器件8pF、模式0.4pF)

由于第2侧的器件容量限制为400pF、我们认为通过替换第1侧和第2侧、可以确保容量裕度。

将 I2C 主机(主设备)连接到2侧是否正常?
客户认为 ISO 1540 - Q 1没有问题、因为 CLK 和数据是双向的。

感谢你的帮助。

此致、Orobanco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orobanco、

    感谢您分享与问题相关的应用要求的详细信息。 请注意、ISO1540-Q1 SIDE1 (sda1/SCL1)和 Side2 (sda2/SCL2)的设计时考虑了它们将连接到的组件。

    ISO1540-Q1的 VIL1和 VOL1规格经过严格设计、可实现双向功能、同时仍可避免背靠背驱动造成的互锁。 因此、建议将主机连接到 SIDE1、将外设连接到 SID2。 为了使其平稳运行、主机的 VIL 应大于0.8V、VOL 应小于0.5V、这在大多数情况下是如此。

    如果您计划连接到 SIDE1的外设满足 VIL > 0.8V 和 VOL < 0.5V 的逻辑阈值规格、则可以将该外设连接到 SIDE1。

    回答您关于裕度的另一个问题时、在 ISO1540的40pF 侧使用37.4pF 的负载应该是可以的。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar Rao 您好、

    感谢您的快速回复。
    总之、如果连接到1侧、2侧的器件满足数据表"6.9电气特性"中所述的1侧和2侧的电气规格、是否可以将从器件连接到1侧并将主器件连接到2侧?

    感谢你的帮助。
    此致、Orobanco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orobanco、

    是的、您的理解是正确的。 如果从设备和主机符合数据表中给定侧面的器件规格、则可以进行相应的连接。 请确保符合 ISO1540的 VOL1和 VIL1电气规范、因为这些参数经过严格设计、可实现双向运行。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao