请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7641FC 主题中讨论的其他器件: ISO7741
您好、专家、
制造电源的客户要求获得认证:ISO7641FC 的 IEC62368-1 A3。
请告知我们状态。
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com