This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FC:了解 ISO7641FC 是否已应用 IEC62368-1 A3

Guru**** 2769345 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FC, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/704021/iso7641fc-to-know-whether-the-iso7641fc-has-apply-iec62368-1-a3

器件型号:ISO7641FC
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好、专家、

制造电源的客户要求获得认证:ISO7641FC 的 IEC62368-1 A3。

请告知我们状态。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您使用 E2E。
    ISO7641FC 是我们较早的一代器件、我建议查看 ISO7741F 以了解任何新要求、从而充分利用 ISO77xx 系列中实现的所有性能改进。

    我看到 IEC 62368-1是视听(AV)以及信息和通信技术(ICT)组件和设备的新安全标准。 我不太熟悉该标准、但我看到该标准基于并将取代 IEC 60950-1和 IEC 60065。 器件 ISO77xx 符合 IEC 60950-1和 IEC 60065标准、如 ISO7741数据表的第6.7节所述。 我不确定这是否能解答您的问题、但如果我确实找到有关此主题的更多信息、我将返回并在此处进行更新。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    ISO7641FC 已通过 IEC 60950-1第2版的认证。 这是一个有效标准。

    目前没有计划根据 IEC 62368-1 (最终将取代 IEC 60950-1)对该器件进行认证。