This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:ISO7842 DWW 封装的最大爬电距离是多少?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/758629/iso7842-what-s-the-maximum-creepage-distance-of-iso7842-dww-package

器件型号:ISO7842

你(们)好

在客户的应用中、总线电压为1500V、因此客户希望选择15mm 的爬电距离。

对于 ISO7842 DWW 封装、数据表显示爬电距离大于14.5mm、 因此 ISO7842 DWW 封装是否满足15mm 的要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户想要了解 采用等式7842 DWW 封装的 A 和 B 距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    正如数据表中提到的、ISO7842DWW 支持最小爬电距离14.5mm。 器件间的爬电距离会有一些差异、但保证的最小爬电距离为14.5mm。 我知道客户要求爬电距离为15mm、我认为 ISO7842DWW 不能支持15mm 的间隙。 请务必与我们分享客户需要15mm 爬电距离的原因、以便我了解我们如何帮助客户满足其要求。

    关于 A 和 B 尺寸、请允许我与封装团队核实、看看我是否能够找到该信息。 因为现在大多数人都在度假,所以我可能只能在相关的人休假回来后才可以回来。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    您能否在本周检查 A 和 B 尺寸?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rao,
    我将此问题提交给 Max。 我的请求是10.4mm 间隙和15mm 爬电距离。 因此、我需要您确认 ISO7842DWW 是否能够满足15mm 爬电距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:User1359771

    对此表示歉意。 不幸的是,大多数人都在度假,其中许多人今天应该回来。 因此,请允许我再多几天的时间来回应您的请求。

    我们保证 ISO7842DWW 的间隙和爬电距离为14.5mm、我认为该器件无法支持15mm 爬电。 无论如何、我会再次回答您的 A & B 维度问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:User1359771

    我找到了您请求的尺寸数据。 请在下面找到 A 和 B 的典型值。谢谢。

    A = B = 1.016mm


    此致、
    Koteshwar Rao