请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7842 你(们)好
在客户的应用中、总线电压为1500V、因此客户希望选择15mm 的爬电距离。
对于 ISO7842 DWW 封装、数据表显示爬电距离大于14.5mm、 因此 ISO7842 DWW 封装是否满足15mm 的要求?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.