This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:大纹波和袋装电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/680205/isow7841-large-ripple-and-sagging-voltage

器件型号:ISOW7841

您好!

我正在与客户合作进行 ISOW7841设计、我们看到 Viso 输出轨上的电压纹波非常大。

数据表的图30显示、在5V 满负载时、Vpp 应小于100mV。

在测试中、客户在 Viso 上具有10uF 电容、并使用4.7kOhm 或120Ohm 的虚拟负载。 请参阅下面的示波器截图、了解它们在这两种条件下看到的纹波。 请注意、两个波形都在5V 以下取平均值。

4.7k Ω:

 

120 Ω:

让我知道我们可以采取哪些步骤来缩小这里的问题范围。

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您分享有关客户问题和波形的详细信息。 我看到、纹波异常非常高、这是 ISOW7841中不具有10µF μ F 电容和120Ω μ F 电容的情况。 请注意、去耦电容器的放置和布线也会影响去耦电容器的有效性。 我想查看原理图和 PCB 布局、请允许我通过电子邮件与您联系、以获取相同的原理图和 PCB 布局。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao