This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:并联使用2个 ISOW7841器件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787009/isow7841-using-2-isow7841-parts-in-parallel

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISO7841ISO7741

您好!

目前、在我们的设计中、我们使用2个 ISOW7841器件并联、因为我们需要隔离7条 SPI 线路。 当我们这么做时、我们的两个器件都由3V3供电、但只有1个器件将3V3馈入隔离。 此设置会导致不提供3V3的器件变热、无法正常工作(如果我们从其中取出系统工作的1个器件、我们就知道了这一点)。

执行此操作时是否有任何问题? 另一个器件是否更适合这种情况?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    两个 ISOW7841器件是如何连接的? 如果其中一个正在供电、另一个 ISOW7841 Viso 引脚是否悬空或连接到某个位置? 可以使用多个 ISOW7841而不会出现任何问题,因此我们应该能够确定并修复根本原因:)

    由于不需要两个生成隔离式电源的器件、因此第二个 ISOW7841可替换为 ISO7741或 ISO7841。 这些器件可在非隔离侧由相同的3.3V 电源供电、而在隔离侧由 ISOW7841的 Viso 电源供电。

    请告诉我您的回答。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    这两个器件仅通过两侧的接地端进行连接。 第1部分提供3V3、第2部分 Viso 保持悬空。 我们看到的一件奇怪的事情是、如果我移除第2部分并使用导线在连接上分支、除非我接触接地层、否则器件仍然无法工作。 这是否有帮助?

    谢谢、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    Manuel 将要离开工作几天、在他缺席的情况下、我将尝试帮助您解决这个问题。
    感谢您迄今提供的宝贵意见、为了更好地理解问题并帮助调试、您可以通过以下信息为我提供帮助吗?

    显示两个 ISOW 器件的原理图和 PCB 布局。
    2.您是否知道为两个 ISOW 器件供电的3.3V 电源的额定电流是多少?
    3.您是否尝试用新的 ISOW 替换不工作的 ISOW 设备,以查看现有 ISOW 设备是否因某种原因而损坏?
    4.当器件变热时、您是否注意到输入电流增大? 如果您已经知道电流的增加、请告诉我该值。
    5.如何检查 ISOW 设备是否正常工作? 您是否尝试通过 ISOW 器件数据通道建立通信、然后注意到没有响应? 还是监测 VISO 电压?
    6、虽然不工作器件的 VISO 保持悬空、但我假设您在 VISO 仍连接10uF + 0.1uF 电容器。

    请帮助我了解上述信息、以便我可以尝试调试该问题。
    如果您不愿意在此公共论坛上分享原理图和 PCB 布局、请告诉我是否可以通过电子邮件联系您? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的帮助:

    显示两个 ISOW 器件的原理图和 PCB 布局。 我可以通过电子邮件向您提供这些信息、我认为这会更好
    2.您是否知道为两个 ISOW 器件供电的3.3V 电源的额定电流是多少? 我们不知道这一点,但至少应该是2A
    3.您是否尝试用新的 ISOW 替换不工作的 ISOW 设备,以查看现有 ISOW 设备是否因某种原因而损坏? 是的,这仍然给了我们同样的问题
    4.当器件变热时、您是否注意到输入电流增大? 如果您已经知道电流的增加、请告诉我该值。 -我将看到我是否可以测量这个。
    5.如何检查 ISOW 设备是否正常工作? 您是否尝试通过 ISOW 器件数据通道建立通信、然后注意到没有响应? 还是监测 VISO 电压? -我们尝试通过 ISOW 部分建立通信。 当它关闭时、我们可以通过触摸 ISO 接地来获得通信、但不能在它保持浮动时获得通信
    6、虽然不工作器件的 VISO 保持悬空、但我假设您在 VISO 仍连接10uF + 0.1uF 电容器。 不是我们没有这个,它会产生足够大的影响吗?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您为我提出的所有问题提供快速、清晰的意见。

    由于 ISOW 集成了隔离式直流/直流转换器、并且它是电源、因此 VCC 和 VISO 引脚都需要一个最小10uF 的大容量电容、器件才能正常运行。 如果没有大容量电容器、ISOW 的功能将无法得到保证。 在 VCC 和 VISO 上额外添加一个0.1uF 电容器将有助于提高器件的瞬态性能。

    请在 ISOW 的 VCC/GND 和 VISO/GNDISO 引脚上使用10uF + 0.1uF、然后再次测试电路。 我们希望它能正常工作。 测试完成后、请告知我们问题是否已解决。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的输入。 我在 ISOW 器件的两侧都连接了2个电容器、但我们仍然没有通信。 你有其他想法吗? 如果您想查看我们的原理图和布局、请随时向我发送电子邮件。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    正如我们通过电子邮件讨论的那样、请在您的电路板正常工作后告知我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao