Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7841, ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7841、 ISO7741
您好!
目前、在我们的设计中、我们使用2个 ISOW7841器件并联、因为我们需要隔离7条 SPI 线路。 当我们这么做时、我们的两个器件都由3V3供电、但只有1个器件将3V3馈入隔离。 此设置会导致不提供3V3的器件变热、无法正常工作(如果我们从其中取出系统工作的1个器件、我们就知道了这一点)。
执行此操作时是否有任何问题? 另一个器件是否更适合这种情况?
谢谢、
James