This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212的 ESD 额定值问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/788151/iso1212-question-of-esd-rating-of-iso1212

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: StrikeISO1211

您好、Sirs、

我们还有一个 ESD 等级问题需要咨询产品线。 ISO1212器件支持具有3kVrms VISO 的双通道24V 数字 I/P Rx。 我们假设 ISO1212可支持的 ESD 额定值应高于3kV、但我们看到+/-2kV HBM 和+/-1kV CDM。 ESD 额定值规格是否缺失或错误? 您是否会建议支持+/-8kV 空气 ESD 放电的建议?   

  

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    感谢您在 E2E 上提出问题。
    请让我在周一咨询我们的标准专家、然后再接您。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    关于 IEC ESD、请参阅数据表上的表3:

    1、同侧: 对于1型和3型、使用10nF CIN 电容器、我们可以满足+/-6kV ESD 接触要求、这通常相当于8kV 空气。  如果需要进一步改进、我们可以增加 CIN (20nF 或40nF 应正常工作)或使用外部 TVS 二极管、如数据表中的图22所示。

    2.穿过隔离层: ISO1211可满足6kV 接触要求、ISO1212可满足5kV 接触要求。 为了满足8kV 空气要求、我们可能需要使用一个 Y 电容器从浮动接地端连接到接地端/PE (请参阅图23)。 该电容器通常用于大多数数字输入应用、有助于防止 IEC ESD 冲击对隔离栅产生应力。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您的建议。

    此致、

    陈耀恩
    2016年4月2日