This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:系统级 EMC 性能测试是什么

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781659/iso1042-what-is-the-emc-performance-on-system-level-test

器件型号:ISO1042

大家好、

ISO1042数据表中显示、该器件在系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性方面具有强大的性能。 我的客户有一个问题、即 ISO1042可以通过何种系统级 EMC 测试? 数据表中没有相关信息、团队可以帮助提供 ESD/EFT/浪涌的测试结果。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    让我与团队的其他成员一起查看我可以在 EFT 上找到的数据类型。 同时、下面是有关 ESD 和浪涌的一些数据:

    ESD:

    第6.2节 ESD 额定值(ISO1042数据表的第5页)

    应用手册中的第5节相同侧 ESD 测试- 如何设计具有正确总线保护的隔离式 CAN 系统 (应用手册的第9页)

    浪涌:  

    第6.7节绝缘规格(ISO1042数据表第7页)

    此外、如果您发现任何相关问题、我们团队的 Neel 还撰写了一篇博客、介绍如何 降低隔离式 CAN 系统中的辐射并提高抗扰度 、从而了解 ISO1042性能。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    非常感谢您提供的信息、请在您获得团队提供的 EFT 测试结果后向我提供。
    关于浪涌部分、您展示了绝缘浪涌测试结果数据。 我不确定是否可以与我的客户分享 IEC61000-4-5测试结果?

    此致、
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    很抱歉耽误你的时间。 可能拥有 EFT 数据的测试工程师现在正在休假、直到3月19日才返回。  

    关于浪涌:IEC 61000-4-5是系统级测试、而 IEC 62368-1是组件级测试。 它们都使用相同的浪涌波形(1.2/50us)、只是周围电路可能略有不同。 我希望62368-1和61000-4-5的浪涌性能达到非常相似的水平。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    很抱歉耽误你的时间。 我还没有从工程师那里听说过 ISO1042上可能有 EFT 数据。 我将不断尝试为您获取此信息。 同样、很抱歉耽误了您的回答。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    目前、我们没有任何 EFT 数据可在 ISO1042的公开论坛上共享。 我已与您脱机联系、并提供了更多信息。
    此致、
    Dan