大家好、
ISO1042数据表中显示、该器件在系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性方面具有强大的性能。 我的客户有一个问题、即 ISO1042可以通过何种系统级 EMC 测试? 数据表中没有相关信息、团队可以帮助提供 ESD/EFT/浪涌的测试结果。
非常感谢。
陈文森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vincent:
让我与团队的其他成员一起查看我可以在 EFT 上找到的数据类型。 同时、下面是有关 ESD 和浪涌的一些数据:
ESD:
第6.2节 ESD 额定值(ISO1042数据表的第5页)
应用手册中的第5节相同侧 ESD 测试- 如何设计具有正确总线保护的隔离式 CAN 系统 (应用手册的第9页)
浪涌:
第6.7节绝缘规格(ISO1042数据表第7页)
此外、如果您发现任何相关问题、我们团队的 Neel 还撰写了一篇博客、介绍如何 降低隔离式 CAN 系统中的辐射并提高抗扰度 、从而了解 ISO1042性能。
此致、
Dan
尊敬的 Vincent:
很抱歉耽误你的时间。 可能拥有 EFT 数据的测试工程师现在正在休假、直到3月19日才返回。
关于浪涌:IEC 61000-4-5是系统级测试、而 IEC 62368-1是组件级测试。 它们都使用相同的浪涌波形(1.2/50us)、只是周围电路可能略有不同。 我希望62368-1和61000-4-5的浪涌性能达到非常相似的水平。
此致、
Dan