This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:是否应在新设计中使用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787278/iso1410-should-be-used-in-new-design

器件型号:ISO1410
Thread 中讨论的其他部件:ISO3082PROFIBUS

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 其产品中使用了 ISO3082、现在它是 MP。 他们将启动一个具有隔离要求的新项目、他们注意到了一个新器件 ISO1410。 他们想知道这是不是明星器件、还是应该继续使用 ISO3082。 您能提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    感谢您联系我们、了解 ISO1410。 器件 ISO1410是 TI 的最新一代隔离式 RS-485收发器、性能优于 ISO3082。 以下几点列出了 ISO1410相对于 ISO3082的一些优势。 谢谢。

    1. 采用开关键控(OOK)架构。
    2. 支持宽逻辑侧(1.71V 至5.5V)和总线侧(3V 至5.5V)电源电压。
    3. 提高了 EMC 性能。
    4. 符合 PROFIBUS 标准。
    5. 支持增强型隔离。
    6. 更高的隔离规格。
    7. 与 ISO3082和大多数其他隔离式 RS-485收发器引脚兼容。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar:
    非常感谢您的及时支持和详细回答。