请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1410 Thread 中讨论的其他部件:ISO3082、 PROFIBUS
尊敬的 TI 专家:
我的客户在 其产品中使用了 ISO3082、现在它是 MP。 他们将启动一个具有隔离要求的新项目、他们注意到了一个新器件 ISO1410。 他们想知道这是不是明星器件、还是应该继续使用 ISO3082。 您能提供一些建议吗? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bruce、
感谢您联系我们、了解 ISO1410。 器件 ISO1410是 TI 的最新一代隔离式 RS-485收发器、性能优于 ISO3082。 以下几点列出了 ISO1410相对于 ISO3082的一些优势。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao