This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:符合 CISPR-25 4类或5类隔离电源标准

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISO7741, SN6505A, SN6505A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/784892/sn6501-q1-meet-cispr-25-class4-or-class5-isolation-power

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501ISO7741SN6505ASN6505A-Q1

你(们)好

我的客户希望在 EV-BMS 应用中为当前应用和未来应用开发 CISPR25 4类和5类。

输入5V 或9V-16V。

输出8V/100mA。

您对此应用有什么建议吗?

SN6501 +变压器或 SN6505 +变压器。

我的问题是:

1.SN6501可以从5V 输入输出8V 吗?

2.SN6501可在 5V 输入时满足 CISPR25 4类或更高标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    SN6501和 SN6505均可用于满足输入到输出要求;此处的变量是选择合适的变压器。

    对于5V 输入至8V/100mA 输出、需要使用匝数比大于1.7的变压器、具体取决于次级侧使用的肖特基二极管和 LDO。 对于9V - 16V、匝数比为1的变压器(对于9V)和~0.6的变压器(对于16V)将使该电压降压、但需要使用 LDO 来降低电压、从而为任一 SN650x 供电。 另一种解决方案是将初级侧的9V-16V 降至5V、并使用变压器将输出升高至8V。 我们的客户的设计是否具有这种灵活性? 5V 和9V-16V 电压轨是否相互独立?

    关于 CISPR 25发射、请允许我1-2天时间来调查我们可能需要支持的数据。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HiManuel
    感谢你的帮助。
    实际上、如果分立式解决方案能够满足通过 EMI 标准、我们需要开发 SN6501-SN6505 + ISO7741来替代 ADUM5401
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    不用客气! 这是一项团队合作。 与 SN6501相比、SN6505在降低 EMI 方面具有多项优势、包括扩频时钟。 我们尚未针对 CISPR 25测试 SN650x、但我们期望使用这些器件和 ISO7741的系统满足辐射要求。 请向我们的客户推荐 SN6505A、因为它具有较低的开关频率+ ISO7741。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的大力支持、因为这是自动 BMS 应用。 那么、您能在 SN6505A-Q1 RTM 发布时共享吗? 如果时间合适、我可以让客户使用我们的 SN6505A 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    我将通过电子邮件跟进此信息。


    谢谢、
    Manuel Chavez