请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501-Q1 主题中讨论的其他器件:SN6501、 ISO7741、 SN6505A、 SN6505A-Q1
你(们)好
我的客户希望在 EV-BMS 应用中为当前应用和未来应用开发 CISPR25 4类和5类。
输入5V 或9V-16V。
输出8V/100mA。
您对此应用有什么建议吗?
SN6501 +变压器或 SN6505 +变压器。
我的问题是:
1.SN6501可以从5V 输入输出8V 吗?
2.SN6501可在 5V 输入时满足 CISPR25 4类或更高标准。