请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 主题中讨论的其他器件: MAX3221、 ISO1410、 THVD1450、 ISO7741、 ISOW7841、 SN6501、 THVD1451
您好:
我们的客户希望使用线路驱动器/接收器和隔离器组合来完全填充 RS232和 RS485。
以下组合可以实现该目的吗?
RS-232:MAX3221和 ISO7721
RS-485:THVD1450和 ISO7721或 ISO1410
如果不合适、我们还有其他建议可以提供吗?