This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:有关 RS232 & amp 的隔离器应用;RS485

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, MAX3221, ISO1410, THVD1450, ISO7741, ISOW7841, THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/782286/iso7721-isolators-application-about-rs232-rs485

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: MAX3221、 ISO1410、 THVD1450、 ISO7741、 ISOW7841、 SN6501、 THVD1451

您好:

我们的客户希望使用线路驱动器/接收器和隔离器组合来完全填充 RS232和 RS485。

以下组合可以实现该目的吗?  

RS-232:MAX3221和 ISO7721

RS-485:THVD1450和 ISO7721或 ISO1410

如果不合适、我们还有其他建议可以提供吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    客户是否打算隔离 R、RE、D 和 DE 引脚? 如果是、客户将需要 ISO7741等4通道隔离器。 否则、ISO1410将是集成了隔离功能的单芯片解决方案。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas:

    再次感谢、客户肯定需要4通道。

    并想检查这些组合是否适用于 RS-232和 RS-485功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好卢卡斯

    我只有 UART RXD/TXD。 我没有 Re 和 DE。
    如果 THVD1450不支持 RE 和 DE RS485、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    对于4个通道、客户将需要 ISO7741。 ISO7721仅为2个通道。 ISO7741应该可以正常工作。 客户是否有办法为 Vcc1和 f Vcc2实现隔离式直流/直流转换器? 如果没有、请考虑使用 SN6501-SN6505变压器驱动器或 ISOW7841。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    UART 将需要根据接收或通过半双工 RS-485收发器发送数据的需要对 DE 和 RE 进行调制。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯

    如果我使用 THVD1451和 B 连接到 Z、A 连接到 Y。它适用于 UART RX/TX 连接到 RS485?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    TRX 产品线将更好地回答此问题。 您可以使用  有关 THVD1451器件的问题开始专门针对该器件的新主题。 TRx 的专家可以更好地回答有关其器件、UART 和 RS485的问题。

    尊敬的、

    卢卡斯