This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021212:DCP0212输出电压值异常

Guru**** 2835165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/783611/dcp021212-dcp0212-output-voltage-value-is-abnormal

器件型号:DCP021212

大家好!
我将芯片 DCP0212用作电源隔离电路!该隔离电路的输出电压应为12V 和5V。

现在我测量 U5的13个引脚、其输出电压为22.01V;  U6的13个引脚、其输出电压为0.6mV

谁 能解决这个问题?

非常感谢!

下面是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您的 VCC_12V0_Flex 电源轨已卸载。 这些器件需要至少10%的负载才能将电压保持在预期范围内。
    您能否发送 VCC_5V0_Flex 电压轨的波形? 我怀疑该电源轨在启动时消耗大电流、不允许输出电压上升。 VCC_12V0上的输入电流可能会限制 DCP021205U 的启动。
    您可以通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系、发送波形或询问更多问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    我们将进行进一步测试、必要时将通过电子邮件与您联系!