This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410输出电压纹波

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/779217/iso1410-iso1410-output-voltage-ripple

器件型号:ISO1410

您好!

我的客户是业界领先的步进伺服客户。 现在他们正在测试 ISO1410并发现了输出电压纹波问题。

如下面的电路所示、如果使用上拉和下拉 R73和 R74、它们会发现 VAB (通过差分探针)的输出电压纹波非常大、远远大于5V_485的纹波(如左侧波形下方)。 但是、如果移除 R73和 R74、则纹波电平变为正常(如右侧波形下方所示)。 纹波频率与直流/直流开关频率相同。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    您所提到的原理图和波形在您的帖子中缺失、您能否再次发布它们? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrick、

    您是否能够重新发布原理图和波形? 否则、我们必须很快关闭该线程。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrick、

    我要关闭线程。 如果您需要进一步的帮助、请创建新主题。

    尊敬的、
    卢卡斯