This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501提供2路输出

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/780638/sn6501-2-output-by-sn6501

器件型号:SN6501

您好、E2E、

请参阅随附的文件。 这是客户的想法。
他们认为可以使用 SN6501构建到2输出反激式直流/直流。
我认为这是不可能的。
请告诉我 TI 的意见。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我们的客户尝试实现哪些电压输出? 这可能是可行的、但性能将是一个问题。 采用此拓扑时、每个输出的电流能力受到限制、因为输出电容器仅在50%的时间内充电。 此外、必须平衡每个输出上的负载(相等的电流消耗)以防止变压器饱和。 请鼓励我们的客户分享测试结果和设计要求。

    可以使用 SN6501数据表中的布局或 Wurth Elektronik 的750316669等多绕组变压器来实现多输出拓扑。 原理图如下所示:

    来自 SN6501数据表:


    750316669数据表中:


    这些是实现多个输出的推荐解决方案、但如果我们的客户追求他们的想法、请告知他们我们愿意提供帮助。 如果需要私下共享原理图、也可以随时向我发送连接请求。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel、您好!

    感谢您的详细建议。 客户的请求如下;
    -初级:Vin=5V,
    -次要:Out1 = 5V/10mA、Out2 = 5V/10mA、
    -初级侧和次级侧之间隔离、
    -在 Out1和 Out2之间隔离。
    在本例中、我认为反激比推挽更好。

    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我以前没有看到过在反激式或推挽配置的次级输出上隔离的多绕组变压器、但我们客户的首选变压器供应商可能愿意定制器件。

    由于这些是低电流要求、SN6501能够驱动两个并联的独立隔离变压器、它们的次级侧彼此隔离。 请参阅下面的原理图、并告诉我这是否是我们客户将考虑的问题。




    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您的款待。 我会向客户推荐您的想法。 我将在几天后向您反馈客户对该问题的看法。

    谢谢!
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    听起来很棒! 我将等待您的答复。


    最棒的
    Manuel Chavez