This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:iso7710d

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/927819/iso7710-q1-iso7710d

器件型号:ISO7710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28780ISO7710

我们很不幸运使用 ISO7710D (因为误解-未获得 ISO7710F)

由于所有器件仅在具有低频(100kHz) 50%脉冲的直流偏置条件下被烧断、因此必须存在我不了解如何使用它的情况。

请参阅随附的原理图和放置/布线屏幕截图。

它是具有 GaN 的微型 PCB、由 UCC28780控制(我们目前还没有电源)。

现在、我们在测量时未连接任何其他元件、引 脚2已从 PCB 的焊盘上提出。 测量2V。

连接到驱动器 TTL、当然、输入开关2V 至5V、TTL 会变得很热。

问题1:由于输入端有1.5M Ω 电阻、我们可以看到2V 电压、但为什么 PIN2上的驱动器会变得很热...这是因为到引脚2还有另一条低阻抗路径吗?

那么、驱动引脚2的正确方法是什么?

我们以5V 运行、没有可见光

而且包装中的器件数量很少!

如果您能像以前一样通过隔夜运输帮助我们运输 ISO7710FD 样片、那我们将不胜感激... 5天就足够了。

-robin

e2e.ti.com/.../ISO7710FAILURES.pptxringing

任何帮助都将被通知。

循环\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您发帖到 E2E! 感谢您评估 ISO7710D 和 ISO7710F。

    在没有被驱动的情况下、引脚2 (数字输入)不会出现2V 电压、因此可能存在连接错误或意外过压情况。 请确认 Vcc1 (引脚1)的电压电平在运行期间大于2.25V 且不大于5.5V。

    为了确保隔离器不会损坏、请从 PCB 上移除 IC、测量引脚1 - 3、1 - 4和2 - 4之间的阻抗、并告知我们结果。 我将很快通过 PM 与您联系、以了解样片。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel

    非常感谢您的快速回复。 并欣赏样片...

    您可以想象、我们坐在工作台上、在屏幕上查找解决方案。

     TPS7A24500的输出在5.0V 时相当稳定

    因此、Vcc1在5.0V 时通过1uF 电容进行良好去耦

    输入端的2V 电压以某种方式从内部提供给 ISO7710、 为其提供低阻抗、以便其油炸 TTL。 TTL 的输出是典型的 TTL 经典输出。

    在一个实验中、我们将 PIN2从 PCB 上分离出来。 即使是2V

    EN 连接到引脚1是否可能有问题? 它是否应该具有连接到 VCC1的电阻器?

    在实际电路中、UCC28780输出直接连接到 ISO7710隔离器的引脚2。 PCB 的设计中 EN 连接到引脚1 (VCC1)

    但我们可以在引脚1和3之间剪切并添加0402芯片

    非常感谢所有的评论

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    不用客气。 我是否可以联系到与您有关样片的 myTI 个人资料关联的电子邮件地址?

    感谢您的分析。 当 ISO7710替换为新的 ISO7710并通过从 PCB 上提起的引脚2通电时、引脚2上的2V 电压是否也立即存在?  如果可能、请在将可疑 ISO7710单元从 PCB 上拆下时测量其引脚1至2、引脚2至4以及引脚1至4的电阻。

    器件的引脚3应直接连接到 Vcc (引脚1)、因为它是第二个电源引脚、而不是 EN 引脚。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我可以通过电子邮件跟进 ISO7710样片的情况吗?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel:没有关于样片的新闻。 我们将从 Mouser Asap 获得这些信息。

    Robin