Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, ISO7710
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/927819/iso7710-q1-iso7710d
器件型号:ISO7710-Q1主题中讨论的其他器件:UCC28780、 ISO7710
我们很不幸运使用 ISO7710D (因为误解-未获得 ISO7710F)
由于所有器件仅在具有低频(100kHz) 50%脉冲的直流偏置条件下被烧断、因此必须存在我不了解如何使用它的情况。
请参阅随附的原理图和放置/布线屏幕截图。
它是具有 GaN 的微型 PCB、由 UCC28780控制(我们目前还没有电源)。
现在、我们在测量时未连接任何其他元件、引 脚2已从 PCB 的焊盘上提出。 测量2V。
连接到驱动器 TTL、当然、输入开关2V 至5V、TTL 会变得很热。
问题1:由于输入端有1.5M Ω 电阻、我们可以看到2V 电压、但为什么 PIN2上的驱动器会变得很热...这是因为到引脚2还有另一条低阻抗路径吗?
那么、驱动引脚2的正确方法是什么?
我们以5V 运行、没有可见光
而且包装中的器件数量很少!
如果您能像以前一样通过隔夜运输帮助我们运输 ISO7710FD 样片、那我们将不胜感激... 5天就足够了。
-robin
e2e.ti.com/.../ISO7710FAILURES.pptxringing。
任何帮助都将被通知。
循环\