This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:两个并联以增加功率

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/924970/sn6505b-two-in-parallel-to-increase-power

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: SN6501

是否可以并联两个 SN6505B 器件(一个在另一个器件的顶部)?  它们将与相同的 CLK 同步。   我们希望这样做、因为电流限制有时会生效。

谢谢、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您是否打算询问两个基于 SN6505B 的电源解决方案的输出是否可以连接在一起以增加功率? 或者、您是要问两个 SN6505B 器件是否可以并联到单个变压器以增加输入电流支持?

    这两个问题的答案都不是。 这些器件没有任何功能允许它们并行连接、而外部时钟选项仅用于帮助客户将开关频率选择为其感兴趣的值、以帮助他们更好地管理发射。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太确定 你给我的两个选项问题之间有什么区别。  第二个问题似乎更接近我要做的事情。  有两个 SN6505B 器件、我想将器件1的 D1连接到器件2的 D1、将器件1的 D2连接到器件2的 D2。 D1和 D2都连接到变压器。

    如果答案是否定的、那么我能否使用单个 SN6505B 来驱动外部 FET (D1连接到 FET1的栅极、D2连接到 FET2的栅极)、或者是否有其他方法来增加功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    正如 Koteshwar 提到的、不建议连接两个 SN6505 (或 SN6501)器件的 D1和 D2引脚、因为它们不能用于在多个器件之间分配电流负载。 开关特性的零件间差异可能会导致并联连接的任何两个器件损坏。

    可以包含如下所示的外部 FET 以提高隔离式电源的功率能力、但该解决方案会增加初级侧的电压容量、而不是灌电流能力:

    对于上述用于升压电流的解决方案、Vin 需要大于 Vout、变压器需要具有小于1的匝数比(降压变压器)。 此解决方案需要提供的最大负载电流是多少?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们将 SN6505连接到可低至2.9V 的电池组、您的原理图中 LDO 2之后的输出电压需要保持在3.1V。

    当输入电压低于输出电压时、是否有办法提高输出电压下的 Iout 电流?

    如果我们可以在输入电压为2.9V 时从现有设计中获得更多150mA 的电流,我们就可以在输出电压侧进行操作。  我们的现有设计与您的原理图完全一致、只需将 LDO1替换为4.2V 电池组、然后在没有 HV FET 的情况下将 D1和 D2直接连接到变压器即可。  LDO 2输出3.1V。

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您提供其他设计信息。 我们的团队正在继续讨论潜在的解决方案、我预计下周初就会跟进。 同时、请确认该 SN6505系统是否使用外部 CLK、或者是否使用 SN6505的内部 CLK。

    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不希望提供外部 CLK、但如果有必要、我们可以添加它。

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的灵活性。 我们的团队考虑将 SN6505器件与外部 CLK 并联、但即使这样、也会出现意外的 D1/D2短路问题。

    我们考虑的最后一个想法是使用 SN6505来驱动灌电流大于1A 的外部 FET 的栅极。 请让我们在本周结束之前结束本次对话并分享我们的调查结果。


    请告诉我们是否可以同时提供其他支持。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我们考虑使用 SN6505驱动>1A 的拓扑如下所示:



    V1可在3V 电压下工作、但外部 N 沟道 FET 的 Vgth 需要远低于此值、并且能够吸收>1A 的电流。 需要多大的电流尚不清楚、但 SSM3K329R 等 FET 应该可以正常工作。

    该设计在权衡后发现、SN6505的某些特性将在外部 FET 上丢失、例如电流限制和热关断。


    请告诉我、如果这是您需要考虑的解决方案、否则隔离负载可在两个独立的 SN6505电源电路之间进行分配。


    谢谢、祝您度过愉快的周末、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我将构建一个测试板来测试这两种配置。  这个(FET 驱动)和并联(两个并联的 SN6505B)。 我是否应该将二极管从 FET 的漏极连接到变压器的中心以降低 EMI?  还是二极管会降低变压器性能? 如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    不用客气! 为了澄清这一点、您使用两个并联的 SN6505B 构建的配置是否共享接地连接、但隔离式电源轨是独立的?

    此原理图中的 SS24T3G 二极管将阻止 SN6505和变压器的推挽操作、如以下文章中所述。 如果环境温度超过~85dC、当最大反向泄漏电流大幅增加时、这些二极管和使用的肖特基二极管也会对性能产生负面影响、并可能导致电源崩溃、这与 此 E2E 主题中提到的情况类似。

    这些二极管如何降低 EMI? 这是我不熟悉的一种技术、我想进一步了解。


    谢谢、
    Manuel Chavez

    注意:此帖子已更新以提高准确性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们正在考虑的配置也使用相同的电源轨。  就像在现有 SN6505B 上连接另一个 SN6505B。

    感谢您提供有关二极管温度的提示。

    现在、关于二极管如何降低 EMI ... 我不知道变压器线圈是否存在这种情况、但当 FET 打开时、 初级线圈的电压将反向、该初级线圈电压将添加到 V+电源电压、因此 FET VDS 电压将是电源加上初级线圈的反向电压 (电源2 * V+的两倍最大值)。  这意味着当 FET 关闭时电流更大。  另一方面、如果我们将一个二极管与初级线圈并联、初级线圈的反向电压将漏极到电源的 V+、因此 FET VDS 最大电压将是电源电压加上二极管的正向电压 (电源加0.6V)。  FET VDS 不大、因此它将降低 FET 开关时产生的 EMI)。  但是、我不知道变压器是不是如此。  请改正我的问题。

    谢谢、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我们欢迎您的参与、两个并联的 SN6505B 器件的配置可能通过实验工作、但我们无法保证器件不会损坏或其长期可靠性不会受到影响、因此我们不推荐您使用。

    感谢您的解释。 为了使中心抽头变压器正常运行、初级线圈的电压增加到高于 V+电源电压。 SN6505数据表的第8.3.1节(下图)对此进行了说明:



    在本说明中、使用 D1/D2到 V+之间的二极管将影响推挽操作;请务必从设计中移除这些二极管、我将更新我之前的响应以反映这一点。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    如果环境温度预计超过85dC、建议在隔离电源的输出端使用 RB168MM-40肖特基二极管。 对于其他情况、我们建议使用 MBR0520L。

    降低 EMI 的其他方法是选择漏电感较低的变压器或为 D1/D2引脚上的缓冲电路设计占位符、如下所示:



    请告诉我您对此有何看法。


    谢谢、
    Manuel Chavez