请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1540 各位专家:
ISO1540在 SDA/SCL 和 GND 之间集成了二极管。 下面是第1页的图。
由于这个二极管、VOL 变为800mV (最大值)、因此在这种情况下、MCU VIL 不能满足 ISO1540的 VOL。
该二极管的用途是什么?
此致、
希奥·乌奇克西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.