This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:ISO7742-Q1的短路测试

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/925833/iso7742-q1-short-circuit-test-of-iso7742-q1

器件型号:ISO7742-Q1

降级器、

ISO7742-Q1已应用于48V PTC 加热器产品。

我的终端客户(全球汽车一级)问我以下测试如何影响 ISO7742-Q1的隔离。

(以下测试:案例1和案例8的短路测试-请参阅以下 pdf 文件)

因此、我需要此隔离器的短路测试文档、请与我分享。

e2e.ti.com/.../Short-circuit-test-of-ISO7742_2D00_Q1.pdf

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 您是否在寻找 TI 官方文档来描述隔离器在这些测试用例条件下的行为?

    如果我们的客户只希望分析或了解器件在每种情况下的行为、请务必分享系统原理图、我可以从 IC 的角度分享期望。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    正如您所评论 的那样、我需要一份 TI 官方文档来描述隔离器在这些测试用例条件下的行为。

    我需要你的帮助。

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我知道。 请联系您当地的 TI FAE 或代表以获取本文档。 他们必须代表您申请此文档。


    谢谢、
    Manuel Chavez