Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7742-Q1 降级器、
ISO7742-Q1已应用于48V PTC 加热器产品。
我的终端客户(全球汽车一级)问我以下测试如何影响 ISO7742-Q1的隔离。
(以下测试:案例1和案例8的短路测试-请参阅以下 pdf 文件)
因此、我需要此隔离器的短路测试文档、请与我分享。
e2e.ti.com/.../Short-circuit-test-of-ISO7742_2D00_Q1.pdf
此致、
Jeffrey