This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042BQDWVRQ1测量输入电容和差分电容值。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/919110/iso1042-q1-iso1042bqdwvrq1-measuring-input-cap-and-differential-cap-value

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

尊敬的先生:

我的一位客户使用 ISO1042BQDWVRQ1、他们希望像下图那样测量输入电容和差分电容值。

如下所示、测量结果符合规格要求。

1.您能不能建议我实际测量 输入电容和差分电容值的方法?

2.以下测量方法是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter、

    我们独立于任何 PCB 或外部组件来测量器件的属性。 我们在 CAN 总线引脚上使用 LCR 表单独测量器件。 这样可在测量器件特性时获得最准确的结果、而无需 PCB 或其他外部组件中的杂散电容变量。  

    尊敬的、

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 卢卡斯:

    当然、正如您所说的那样、我也是这样做的。

    结果是一样的。

    我将为我提供通过的测试结果和测试环境。

    尊敬的、

    6月、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此方法符合 ISO 11989-2标准。

    他们使用这种方法单独测量器件。 结果相同。

    您能给我一个通过的测试结果和测试环境。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter、

    这里有几个关键点用于测量器件的输出电容。

    截至2016年12月15日、ISO 11898-2标准删除了电容测量值。 在较高频率下测量时、我们仍然符合该标准的较旧2015版本。

    输出电容取决于频率。 在较低的频率下、电容会上升。 在较高的频率下、它会下降。 客户似乎在1kHz 下测量、这远低于 ISO1042的典型工作频率。 ISO1042通常用于1Mbps 至5Mbps 的 CAN 通信。 我建议测量1MHz 下的电容、这相当于2Mbps 的数据速率。 测量电容时、边沿速率还需要在10ns 以内快速。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢卡斯:

    当 ISO1042加电时、关断时间与以下情况相同。

    当 ISO1042处于断电状态时、关断时间会延迟、如下所示。

    请您告知我这种情况吗? ISO1042处于断电状态时发生这种情况的原因。

    低于1MHz。

    以下为1KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我们很高兴听到有源测量的结果看起来很好。  

    有趣的是、当器件未通电时、测量值看起来不同。 我不相信这是预期的、但我不确定。 我将在本周结束时对此进行进一步研究。 同时、您能否帮助我更深入地了解您的测试设置?

    在未供电测试期间、ISO1042的两侧是否均未供电? 还是收发器端?

    2.在未通电的情况下、关断电源是否仍连接到测试板? 或者电路板是否完全断开连接。  

    3.请确认在测量过程中没有其他器件或组件连接到引脚。 (根据电源测试、情况似乎是这样)

    我将在本周晚些时候跟进我发现的信息。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请在以下评论中查看。

    1、两个电源均关闭、CAN 侧 GND 连接

    2. IC 单元和电路板连接的波形相同

    3.与第2号中的一样,电路板连接和 IC 单元状态是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以分享任何更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    感谢您对此采取后续行动。 我们的团队仍在努力了解电容差异并进行实验室测试。 请预计明天会有更详细的更新。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    很抱歉耽误你的时间。 您的问题的答案比我最初预期的复杂得多。 在本答复中、我想解释一下我在使用所述设置时发现 ISO1042在器件未上电时的电容明显变化。  

    具体而言、这两种状态之间的引脚电容确实略有不同。 我们发现、当器件未通电时、引脚电容较小、但该电容不会被视为很大。 为了说明使用关于测量过程时读数差异很大的原因、我们需要更详细地了解器件的内部工作原理。  

    CAN 收发器在使能时会将总线偏置为 Vcc 和 GND (通常为 Vcc/2)之间的隐性电平、但不会主动驱动显性信号。 该偏置的提供方式不同、但最终表现为连接 Vcc 和 GND 的电流路径。 这会更改原始帖子中所述 RC 计算中的有效 R 值。 当器件被禁用(或未通电)时、该偏置网络会发生变化、相反、会将总线偏置为 GND 电位。 这为器件内部的 GND 提供了一条更大的路径、从而进一步扭曲了计算中的 R 值。 因此、我不认为上述方法是器件将出现在应用中的电容负载的准确表示。  

    此外、我将注意到、在实际运行期间、受电容负载很可能会出现。 因此、我们的测量值和数据表规格反映了器件在运行状态下的属性。  

    我希望这有助于澄清您在未上电时使用 ISO1042看到的测量结果。 如果您对此设置或器件还有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我希望 Eric 的上述帖子能解决您的问题。 如果我们可以提供其他支持、或者可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题、请随时答复。


    谢谢、
    Manuel Chavez