This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:请提供「Lact-up」deta 测试

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/920202/iso7740-please-provide-a-lacth-up-test-deta

器件型号:ISO7740

尊敬的所有人:


感谢您的合作。
请」「Lact-Up 测试 T Ü V DEA。
器件型号:ISO7740FDW 和 ISO7740FDWR(SOIC DW 16引脚)

TI.com 资格认证摘要中未列出。


谢谢、此致、
Tami Higasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tami,

    感谢您关注 ISO7740。 您能否在 TI 客户支持中心的以下链接中提交您的请求、以便他们能够帮助您处理您的请求? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao

    感谢您的合作。

    我已联系客户中心。
    因此、我被告知要问 e2e。
    下面、我将发送文本。

    请尽快发送 LU 测试数据。

    请响应 TI 提出的解决方案

     


    樋笠様 μ A

    いつもお世話になっております。μ A
    Lacth- UPデータにつきましては、大変申し訳ございませんが、担当部署の指示によりますと提供することは出来かねます。Ω
    Lacth- UPデータは通常テータシートに掲載されるはずですが、データシートで掲載されなければ、入手する方法はe2eで直接にリクエストすることになります。Ω
    お手数をおかけしますが、e2eを利用してリクエストを提出していただけないでしょうか。μ A
    リンクは以下になります。μ A
    https://e2e.ti.com/

    他にご質問がありましたら、いつでもご連絡ください。μ A
    どうぞよろしくお願いいたします。μ A

    ユフィミヤ μ A
    カスタマサポートセンター μ A
    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    您可能会在该请求关闭后收到调查。 为了提高我们为您提供的服务质量、请花一点时间向您提供宝贵的支持体验反馈。


    请告诉我们这是否解决了您的请求、或者我们是否可以为您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tami,

    很抱歉。 请允许我检查此问题、并在明天回来。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar  

    您好!

    我没有就此事与您联系、但之后发生了什么情况?

    我正在等待您向我发送 LU 测试数据 。

    ISO7740FDW 和 ISO7740FDWR(SOIC DW 16引脚)

    请回复我。

    谢谢、此致、
    Tami Higasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tami,

    ISO7740FDW (球管)和 ISO7740FDWR (卷带)是指同一器件、该器件已通过闩锁测试、并通过±100mA 测试、如下所示。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar

    美好的一天!

    我看到了【i-Test】的结果。

    这两款产品是否在【V 测试、过压测试】?中进行了测试

    如果不是、原因是什么?

    此致、
    Tami Higasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tami,

    LU 测试涉及在电压被钳位到更高电压时注入电流。 因此、是的、作为 LU 测试的一部分、该器件还在电压钳位到更高水平的情况下进行测试。 我希望能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    告诉我[V-Test、Overvoltage Test]的结果。

    此致、
    Tami Higasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    我知道有两种类型的锁存测试。
    (1) V 测试、过压测试
    (2) I 测试

    测试方法是
    (1) V 测试、过压测试
      检查电压脉冲是否不会发生闩锁、脉冲电压最高为电源电压的1.5倍。

    (2) I 测试
      通过注入+/-100mA 的电流脉冲来检查是否不会发生闩锁。

    最初提供的信息是+/-100mA、因此我认为它是指"(2) I-Test"。
    因此、我要求您提供"(1) V-Test、过压测试"的测试结果。
    如果未执行"(1) V 测试、过压 TES"、请告诉我原因。

    此致、
    Tami Higasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tami,

    不确定我在之前的回答中是否足够清楚。 LU 测试会同时进行电流和电压测试、其中施加的电压是器件额定值的1.5倍、同时施加±100mA 的电流、并监控器件以检查是否锁存。

    ISO7740器件在这些测试条件下不会闩锁、因此已通过 LU 测试。 作为 LU 测试的一部分、ISO7740满足了 I 测试和 V 测试的过压要求。 希望这能解答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    您好!

    感谢您告诉我测试结果!

    我了解了细节并确信。

    谢谢、此致、

    Tami Higasa