Other Parts Discussed in Thread: ISO7740
尊敬的所有人:
感谢您的合作。
请」「Lact-Up 测试 T Ü V DEA。
器件型号:ISO7740FDW 和 ISO7740FDWR(SOIC DW 16引脚)
TI.com 资格认证摘要中未列出。
谢谢、此致、
Tami Higasa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Koteshwar Rao
感谢您的合作。
我已联系客户中心。
因此、我被告知要问 e2e。
下面、我将发送文本。
请尽快发送 LU 测试数据。
|
|
|
大家好、Koteshwar
我知道有两种类型的锁存测试。
(1) V 测试、过压测试
(2) I 测试
测试方法是
(1) V 测试、过压测试
检查电压脉冲是否不会发生闩锁、脉冲电压最高为电源电压的1.5倍。
(2) I 测试
通过注入+/-100mA 的电流脉冲来检查是否不会发生闩锁。
最初提供的信息是+/-100mA、因此我认为它是指"(2) I-Test"。
因此、我要求您提供"(1) V-Test、过压测试"的测试结果。
如果未执行"(1) V 测试、过压 TES"、请告诉我原因。
此致、
Tami Higasa
你好,Tami,
不确定我在之前的回答中是否足够清楚。 LU 测试会同时进行电流和电压测试、其中施加的电压是器件额定值的1.5倍、同时施加±100mA 的电流、并监控器件以检查是否锁存。
ISO7740器件在这些测试条件下不会闩锁、因此已通过 LU 测试。 作为 LU 测试的一部分、ISO7740满足了 I 测试和 V 测试的过压要求。 希望这能解答您的问题、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao