This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:二极管电流问题

Guru**** 2510265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/921630/iso1540-diode-current-question

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

根据规格、  

SDA1和 SCL1在 MOS 到接地的漏极侧有一个二极管、IOL 的电流从负到3mA。

如何知道最大 IOL 以及为什么二极管中存在负电流?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    SDA1和 SCL1的最大推荐 IOL 在 ISO1540数据表中指定、如下所示。 器件内部没有电流限制、客户需要选择外部上拉电阻器、以便将流入器件的电流限制为<3.5mA。

    关于曲线中显示的负电流、这是二极管的反向泄漏电流、单位为 µA μ A。

    此致、
    Koteshwar Rao