This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:在最大电流(~130mA)下持续运行-器件温度

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/884159/isow7841-continuous-operation-at-max-current-130ma---device-temperature

器件型号:ISOW7841

您好!

我们使用三个 ISOW784x 系列隔离器为 ADC 和放大器的控制信号供电并将其与之隔离。

由于电源要求、我们将前端分为三个部分(放大器、ADC、逻辑)、每个部分在5V 时消耗的电流约为120-130mA。 三个电源区域是分开的、因此每个器件单独用作 AFAIK、输出不能并联。

我很快注意到隔离器在热侧运行。 具有最高负载和最快开关速度的封装温度约为70-75*C (比环境温度高约50*C)。

就我从数据表中可以看出、这应该在器件的工作参数(<125*C)范围内、实际上隔离器似乎正常工作、传输数据并产生稳定的5V 输出电源(尽管直流/直流转换器会产生通常的噪声)。 因此,我得出的结论是,预计温度上升会达到封装中>1W 的功耗。

我的问题是、我的结论中是否正确?我的结论是、预计会出现这样的温度升高? 器件是否在这些温度条件下具有长期持续运行特性?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您发帖到 E2E! 是的、这种温度升高是正常的、并且在 ISOW7841的指定工作范围内。 可以使用 ISOW7841的功率耗散(额定最大值为1.02W)和结至环境热阻 RJA = 56.8dC/W 来计算此温度升高

    将这些值相乘、可在 ISOW7841的最高功耗下获得大约+58dC 的预期温度升高。 由于 ISOW7841器件在~130mA 负载下的工作电流低于此最大值、因此其功耗略低、并且也处于建议的工作条件下。

    这些器件在其整个生命周期内均可在这些温度条件下运行。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel 的快速响应。

    这是我们第一次在最大负载下使用其中一个器件、因此之前没有看到过这样的温升。 很高兴知道这是正常现象。