您好!
我们使用三个 ISOW784x 系列隔离器为 ADC 和放大器的控制信号供电并将其与之隔离。
由于电源要求、我们将前端分为三个部分(放大器、ADC、逻辑)、每个部分在5V 时消耗的电流约为120-130mA。 三个电源区域是分开的、因此每个器件单独用作 AFAIK、输出不能并联。
我很快注意到隔离器在热侧运行。 具有最高负载和最快开关速度的封装温度约为70-75*C (比环境温度高约50*C)。
就我从数据表中可以看出、这应该在器件的工作参数(<125*C)范围内、实际上隔离器似乎正常工作、传输数据并产生稳定的5V 输出电源(尽管直流/直流转换器会产生通常的噪声)。 因此,我得出的结论是,预计温度上升会达到封装中>1W 的功耗。
我的问题是、我的结论中是否正确?我的结论是、预计会出现这样的温度升高? 器件是否在这些温度条件下具有长期持续运行特性?
谢谢、
Tom