Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501 主题中讨论的其他器件:ISO1042-Q1、
我们希望集成隔离式 CAN、并计划使用 SN6501QDBVRQ1生成隔离式电源电压、从而为 CAN 收发器供电。
PH9085.034NL 是所选的栅极驱动变压器。 此变压器适合与 SN6501QDBVRQ1集成以提供5V 至5V/1W 的电源
汽车隔离式 CAN 应用通常需要多少变压器隔离?