This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:CAN SN6501QDBVRQ1与3:4栅极驱动变压器配合使用

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881300/sn6501-can-sn6501qdbvrq1-be-used-with-3-4-gate-drive-transformer

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件:ISO1042-Q1

我们希望集成隔离式 CAN、并计划使用 SN6501QDBVRQ1生成隔离式电源电压、从而为 CAN 收发器供电。

PH9085.034NL 是所选的栅极驱动变压器。 此变压器适合与 SN6501QDBVRQ1集成以提供5V 至5V/1W 的电源

汽车隔离式 CAN 应用通常需要多少变压器隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mutum、

    欢迎使用 e2e! 我们的隔离式 CAN 收发器、如 ISO1042-Q1、可为汽车应用提供5kV 的隔离强度。 汽车应用中的隔离要求取决于汽车的类型、例如 HEV、EV 或 ICE、并且隔离要求可能会有所不同。  

     SN6501数据表的第9.2.2.5节包含了用于选择合适变压器的变压器选择指南。  PH9085.034NL 似乎仅提供2.5kV 的隔离强度。 这种隔离量需要足以满足您的应用需求、否则需要选择具有更高隔离度的变压器。

    尊敬的、

    卢卡斯