This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式准谐振转换器开关放大器;变压器选择

Guru**** 2448150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/878649/flyback-quasi-resonant-converter-switching-transformer-selection

主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC28704

大家好、

我知道、正常反激式转换器与反激式准谐振转换器之间的主要区别在于反激式准谐振转换器、开关频率是可变的。 这意味着开关频率基于输出负载。 当负载减小时、开关频率将增大、而当负载增大时、开关频率将减小。

我的问题如下:

由于开关频率始终在变化、如何选择开关频率作为初始值来开始变压器设计?

2.由于开关频率始终在变化、我如何知道我的变压器能够适应该开关频率范围。 假设我选择值为300uH @ 55kHz 的变压器 A、准谐振转换器的开关频率范围为35kHz 至130kHz。 此变压器 A 是否能够满足该频率范围? 我知道、随着频率的增加、电感将更小、随着频率的降低、电感将更大。 这是否意味着在较低的频率下、此变压器 A (300uH、55kHz)将在较低的频率下改变其电感值(突然增加电感)和高频率(突然降低电感)? 还是该变压器 A 在所有频率下的固定电感值都为300uH?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lutz

    对于 UCC28600或 UCC28704等 QR 反激式、开关频率范围由变压器的磁化电感设置。  通常、最大频率为全功率最小输入、因此选择电感来限制最大开关频率。  最小频率由电源的工作范围(输入电压范围、最小功率级别)设置。

    如果您想更好地了解 QR 反激式的工作原理、我建议您查看以下电源设计研讨会白皮书 https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf 

    此致、

    Eric