This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:SN6505B-Q1内部 MOSFET 输出电容

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/933786/sn6505b-q1-sn6505b-q1-internal-mosfet-coss

器件型号:SN6505B-Q1

您好、专家、

请与设计团队核实 SN6505B-Q1内部 MOSFET 的输出电容是什么?

我的客户需要验证漏电感和内部 MOSFET 输出电容之间的谐振引起的电压尖峰、以确保他们有足够的设计裕度来确保安全运行。

非常感谢

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您的联系、我了解客户申请输出电容值的原因。 请允许我们直至星期二、检查我们是否可以轻松找到此问题的答案、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您发帖到 E2E! 与变压器漏电感谐振的电容是引脚电容、走线电容和变压器电容的组合。 因此、电压尖峰以及产生的发射是组件选择和 PCB 布线所特有的、并且未指定输出电容。 提取该尖峰最大值的准确方法是通过测量。

    对于 SN650x 器件或与之搭配使用的变压器、共振引起的电压尖峰预计不会出现问题、因为在典型的 SN6505运行情况下、D1/D2引脚特性中有足够的设计裕度。

    请告诉我们、我们的客户需要多少裕度才能安全运行、以及他们对系统中的尖峰所期望的电压电平。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    希望您的一周能够有一个很好的开始。 我们的设计团队确认 C_OSS 的值为~109pF。 请告诉我们这对我们的客户是否有帮助、或者是否有任何其他问题。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kote 和 Manuel、

    感谢您与我们的设计团队一起检查规格、非常感谢您的支持

    此致、

    Wei-Hao