Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1
您好、专家、
请与设计团队核实 SN6505B-Q1内部 MOSFET 的输出电容是什么?
我的客户需要验证漏电感和内部 MOSFET 输出电容之间的谐振引起的电压尖峰、以确保他们有足够的设计裕度来确保安全运行。
非常感谢
此致、
Wei-Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1
您好、专家、
请与设计团队核实 SN6505B-Q1内部 MOSFET 的输出电容是什么?
我的客户需要验证漏电感和内部 MOSFET 输出电容之间的谐振引起的电压尖峰、以确保他们有足够的设计裕度来确保安全运行。
非常感谢
此致、
Wei-Hao
您好、Wei-Hao、
感谢您发帖到 E2E! 与变压器漏电感谐振的电容是引脚电容、走线电容和变压器电容的组合。 因此、电压尖峰以及产生的发射是组件选择和 PCB 布线所特有的、并且未指定输出电容。 提取该尖峰最大值的准确方法是通过测量。
对于 SN650x 器件或与之搭配使用的变压器、共振引起的电压尖峰预计不会出现问题、因为在典型的 SN6505运行情况下、D1/D2引脚特性中有足够的设计裕度。
请告诉我们、我们的客户需要多少裕度才能安全运行、以及他们对系统中的尖峰所期望的电压电平。
谢谢、
Manuel Chavez