This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:SO16W 封装上的机械应力

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/933519/iso3088-mechanical-stress-on-so16w-package

器件型号:ISO3088

为了从多 PCB 堆叠中提取热量、我们考虑插入热传递材料和热间隙填充器。 这将对板载组件施加压缩力、并对引线框和焊点产生应力。 我已经找到了各种 BGA 封装器件的数据、但到目前为止一直无法找到与 SO16W 封装相关的信息。

有人可以提供有关此方面的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    您是否需要诸如电路板可靠性报告之类的信息? 如果是、 我们将无法通过此论坛提供此报告。  如需 BLR 报告、请联系您当地的 TI 销售代表或 FAE、他们将在 TI 产品线内提出申请。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    隔离器包含在具有多个高度组件的电路板上、我们希望其中一些组件提供散热路径、以提高长期可靠性、并可能提高设备的额定环境温度。 为了实现这一点、我们正在寻找包含导热路径和合适的导热片的选项、以确保热传递。 为了简化热收集器的形式、隔离器将处于其轮廓内、随后要求它们适应施加的压缩力、以使不同的间隙填充材料符合相关组件的高度。

    BGA 的典型机械负载图在1mm 间距上大约为16G/焊球。 施加力的隔离器面积为10.5 x 7、6 = 79.8mm2、单位面积在相同的力水平下相当于1、277 g 或1.277 kg 的力(!!!) 引线框和焊点能否承受这种程度的力而不影响长期可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    很抱歉耽误你的时间。 我询问周围的人、设法获得一些与所需内容相关的信息。

    对顶部还有散热焊盘的14引脚鸥翼封装进行了一些压缩测试。 它可以承受50牛顿的力。 虽然我知道这不是16引脚 DW 封装、但这可能会提供有用的参考。

    尊敬的、

    卢卡斯