Other Parts Discussed in Thread: ISO3082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3082 你(们)好
我使用 ISO3082作为 RS485收发器、并通过 USB 转 RS485模块与计算机进行通信。 ISO3082以115200的波特率发送数据、并且计算机接收数据。 在-40℃下运行时、计算机端接收到乱码数据。
ISO3082的发送和接收控制由一个 RC 电路和一个与非门实现、如下图所示
请帮助分析乱码字符的原因