This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:当 ISO3082以-40℃运行时、将出现乱码字符

Guru**** 2556520 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932238/iso3082-when-iso3082-runs-at--40-garbled-characters-will-appear

器件型号:ISO3082

你(们)好

我使用 ISO3082作为 RS485收发器、并通过 USB 转 RS485模块与计算机进行通信。 ISO3082以115200的波特率发送数据、并且计算机接收数据。 在-40℃下运行时、计算机端接收到乱码数据。
ISO3082的发送和接收控制由一个 RC 电路和一个与非门实现、如下图所示
请帮助分析乱码字符的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 ISO3082的额定工作温度范围为-40C、因此在该温度下、我们预计器件运行不会出现任何问题。 您能否分享更多与此问题相关的信息?

    1. 请问 ISO3082及其相关电路是否是该电路下唯一的电路受到-40C 的影响、或者 USB 转 RS-485模块是否也受到-40C 的影响?
    2. 您是否检查了问题是否不是来自 USB 转 RS-485模块? 请详细说明您如何将问题与 ISO3082隔离?
    3. 请务必分享 ISO3082输入和输出波形的屏幕截图、以查看输入和输出之间的不匹配程度。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4030839、

    您对 Koteshwar 的问题是否有任何回答? 我们必须知道根本原因是否实际上是 RS-485器件、而不是系统中的其他器件。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4030839、

    我正在关闭该主题、但如果您仍有疑问、请随时开始新主题。

    尊敬的、

    卢卡斯